Mit MiniTec SmartAssist steht Unternehmen und Werkstätten ein leistungsfähiges Werkerassistenzsystem zur Verfügung. Es sorgt für ein schnelleres Erlernen von Abläufen und für eine individuelle Unterstützung während der Arbeit. Jetzt wurde die Lösung um einige neue Funktionen und Features erweitert.
Eine wichtige Neuerung bezieht sich auf das Bilderkennungs-Modul, welches eine professionelle Qualitätssicherung durch eine Kameraüberprüfung ermöglicht. Um hier die Bandbreite der Möglichkeiten zu erweitern, hat MiniTec eine zusätzliche Anbindung für Kunden von Keyence geschaffen. So können nun Bilderkennungsaufgaben der Keyence Kamera importiert und während des Montageprozesses in MiniTec SmartAssist ausgeführt werden.
Weitere Novitäten wurden rund um das Plugin-Modul geschaffen. Das Plugin-Modul erlaubt es, die Funktionalität von MiniTec SmartAssist für kundenspezifische Anwendungsfälle zu erweitern. Dabei kann es sich um die Einbindung spezieller Hardware wie etwa einer Waage oder auch eines ERP-Systems handeln. Auch können so Informationen beschafft, gespeichert oder verarbeitet werden, die nicht aus dem MiniTec SmartAssist System stammen.

Auch Kameras von Keyence lassen sich nun für das Bilderkennungs-Modul nutzen.
Dieses Modul wurde nun um einen sogenannten Aktions-Button erweitert. Der Werker kann über diesen eine Plugin-Aktion ausführen, was das Arbeiten mit diesem Feature deutlich vereinfacht und die Bedienung erleichtert. Eine weitere Neuerung rund um das Plugin-Modul ist, das man über dieses jetzt auch das PickTo Light System steuern kann, speziell wenn es um dynamische Stücklisten geht. Dies hat zum Vorteil, dass auftragsbezogene Abweichungen von Materialien (Farb- oder Modellabweichungen) mit einer identischen Montage ohne Änderungen der Rezeptur durchgeführt werden können. Auftragsdaten wie Artikelnummer werden vom ERP-System ausgelesen und an das Pick To Light Modul weitergeleitet. So weiß beim späteren Ausführen eines Auftrages das MiniTec SmartAssist System, welche Materialien benötigt werden.
Last but not least gibt es für den Materialmodus von MiniTec SmartAssist jetzt das Feature „Zuordnungsgruppen“. Dieses ermöglicht es dem Anwender, verschiedene Bestückungen des Arbeitsplatzes zu hinterlegen, ohne eine händische Materialzuweisung beim Wechseln einer Produktreihe vornehmen zu müssen. Es erlaubt somit die komfortable Verwaltung von Materialien und deren Zuordnung.
Markus Kaiser, verantwortlich für die Entwicklung des Assistenzsystems, ist von den Vorteilen der neuen Features überzeugt: „Mit den Neuerungen bietet MiniTec SmartAssist den Anwendern wichtige zusätzliche Möglichkeiten im Detail, die ihnen beim praktischen Arbeiten mit dem System zugutekommen.“

Markus Kaiser ist von den Vorteilen der neuen Features für die Anwender überzeugt.
Erhalten Sie einen Überblick über alle Module für die interaktive Unterstützung am Arbeitsplatz.