Mit einem speziell für MiniTec entwickelten Längsbearbeitungszentrum hat das Unternehmen seine Fertigungsmöglichkeiten für radialgebohrte Wellen deutlich erweitert. Am Standort Waldmohr lassen sich nun selbst sehr lange Werkstücke wirtschaftlich und präzise in einem einzigen Bearbeitungsdurchgang fertigen.
Anlass für die Investition war ein Kundenprojekt mit Wellen von mehr als 15 Metern Länge. Bislang mussten die Werkstücke mehrfach umgespannt und von beiden Seiten bearbeitet werden. „Das alles war sehr umständlich und zeitaufwendig“, erinnert sich Werkleiter Stefan Geyer.
Die neue Anlage, welche speziell nach den Anforderungen von MiniTec entwickelt wurde, übernimmt den gesamten Bearbeitungsprozess automatisch. Über zwei jeweils 5,50 Meter lange Rollenbahnen wird die Welle schrittweise eingezogen, exakt positioniert und nacheinander gebohrt sowie mit den erforderlichen Gewinden versehen. Dadurch entfallen wiederholtes Umspannen und manuelle Handgriffe. Das verkürzt die Bearbeitungszeit und sorgt gleichzeitig für eine hohe Präzision. Ein besonderer Vorteil liegt in der nahezu unbegrenzten Bearbeitungslänge. Durch das intelligente Zuführkonzept lassen sich auch Werkstücke fertigen, die weit über die Länge der Rollenbahnen hinausgehen.

Mit der neuen Anlage können sehr lange Wellen wirtschaftlich bearbeitet werden.
„Mit der neuen Anlage können wir nun sehr lange Wellen wirtschaftlich bearbeiten – praktisch bis ins Unendliche“, fasst Stefan Geyer zusammen. Davon profitieren vor allem Maschinen- und Sonderanlagenbauer. Lange, radialgebohrte Wellen kommen beispielsweise bei Linearachsen mit großen Verfahrwegen, klassischen Wellenunterstützungen oder bei verschiebbaren Stellwänden zum Einsatz. Auch innerhalb von MiniTec werden solche Wellen in eigenen Konstruktionen eingesetzt.
Dass sich sie Investition auszahlt, zeigen bereits die ersten Projekte. Allein im vergangenen Jahr wurden mehrere Großaufträge mit Stückzahlen von bis zu 270 Wellen über die neue Fertigung abgewickelt. Mit dem Längsbearbeitungszentrum stärkt MiniTec seine Fertigungskompetenz und schafft zusätzliche Kapazitäten für anspruchsvolle Kundenprojekte, bei denen Präzision, Wirtschaftlichkeit und große Werkstücklängen gefragt sind.
Mehr erfahren: Drehen und Fräsen in Perfektion am Standort Waldmohr

Stefan Geyer ist von den Vorteilen des Längsbearbeitungszentrums überzeugt.
Sie wünschen die Bearbeitung von Stahlwellen oder Maschinenbauteilen? Dann sprechen Sie uns gerne an!