FLUX probiert digitale MontageunterstützungMiniTec SmartAssist im Praxischeck 04. September 2026

Wie lassen sich Montageprozesse noch stabiler, einfacher und effizienter gestalten? Dieser Frage geht die FLUX Geräte GmbH derzeit gemeinsam mit MiniTec nach. Am Standort Maulbronn wurde jetzt ein SAM-Demonstrationssystem in Betrieb genommen, mit dem das Werkerassistenzsystem MiniTec SmartAssist mehrere Monate lang unter realen Bedingungen ausprobiert werden kann.

Die FLUX Geräte GmbH ist Hersteller von Fass- und Containerpumpen und beliefert gemeinsam mit internationalen Vertriebspartnern Kunden in mehr als 100 Ländern. Die Lösungen kommen unter anderem in der Industrie sowie in der Chemie-, Pharma- und Lebensmittelbranche zum Einsatz.

Das Unternehmen arbeitet bereits seit mehreren Jahren mit MiniTec zusammen und setzt hier insbesondere auf ergonomische Montagearbeitsplätze. Auf der InHouse Hausmesse im März wurde FLUX auf die Möglichkeiten des Werkerassistenzsystems MiniTec SmartAssist aufmerksam – und entschied sich anschließend für den Praxistest im Rahmen der SAM-Kampagne.

Mit dieser Maßnahme bietet MiniTec interessierten Unternehmen die Möglichkeit, MiniTec SmartAssist nicht nur in einer Präsentation kennenzulernen, sondern über einen längeren Zeitraum im eigenen Produktionsumfeld auszuprobieren.

So lässt sich konkret herausfinden, welche Vorteile das Werkerassistenzsystem für die eigenen Aufgabenstellungen bietet und wie es sich in bestehende Prozesse integrieren lässt. Überzeugt der Praxistest, kann im nächsten Schritt ein individuell auf die jeweiligen Anforderungen zugeschnittenes System aus ergonomischem Arbeitsplatz und digitalem Werkerassistenzsystem realisiert werden.

SAM erfolgreich an den Start gebracht: Sen Yang (FLUX), Frank Stattaus (MiniTec), Michael Luz und Timo Nonnenmann (beide FLUX).

„Wir sind stetig dabei, unsere Prozesse und Abläufe weiterzuentwickeln und zu verbessern. Hierzu gehört auch die Nutzung von Smart-Technologie“, erklärt Michael Luz, Teamleiter Bereich Montage/Service bei FLUX. „MiniTec SmartAssist und die SAM-Aktion sind eine super Chance, diese Technologie in der Praxis zu testen und deren Vorteile für uns zu eruieren.“

Entsprechend wurde kürzlich nun das gewünschte SAM-System vor Ort von MiniTec in Betrieb genommen – ein fertig konfiguriertes Demonstrationspaket aus Montagetisch und MiniTec SmartAssist mit verschiedenen Funktionsmodulen.

Im Fokus des Probelaufs stehen insbesondere die Einarbeitung von Mitarbeitenden sowie die Unterstützung bei der Montage von Produkten. MiniTec SmartAssist soll dabei helfen, unsere Prozesse und Abläufe noch stabiler zu gestalten und zu vereinfachen. 

Das Beispiel von FLUX zeigt: Digitalisierung in der Montage muss nicht theoretisch bleiben. Mit SAM wird MiniTec SmartAssist dort erprobt, wo sein Nutzen entscheidend ist – direkt im täglichen Arbeitsprozess.

MiniTec SmartAssist verfügt über umfangreiche Möglichkeiten zur digitalen Assistenz von Arbeitsprozessen.

Sie möchten mehr zu MiniTec SmartAssist und der SAM-Kampagne erfahren? Dann sprechen Sie uns gerne an!

Kontaktieren Sie uns