1. Veranstalter
Veranstalter des Gewinnspiels ist:
MiniTec GmbH
MiniTec-Allee 1 | 66901 Schönenberg-Kübelberg
vertreten durch Sandra Geyer-Altenkirch, Andreas Böhnlein, Tobias Doll
Das Gewinnspiel wird gemeinsam mit KR Feuer durchgeführt. Die organisatorische Durchführung und Gewinnerermittlung erfolgt durch den Veranstalter.
Das Blaulichtmagazin unterstützt die Aktion als Medien- und Contentpartner bzw. Botschafter der Aktion.
2. Gewinn
Verlost wird: 1 Kinderfeuerwehrfahrzeug
Der konkrete Liefer- bzw. Ausstattungsumfang ergibt sich aus der Darstellung des Gewinns im Gewinnspielbeitrag und auf der Landingpage.
Eine Barauszahlung, ein Umtausch oder eine Übertragung des Gewinns auf andere Personen ist ausgeschlossen.
Der Gewinn wird innerhalb Deutschlands an die Gewinnerfeuerwehr bzw. den zuständigen Träger geliefert.
Eventuell anfallende zusätzliche Kosten, insbesondere Kosten für individuelle Beklebungen oder nachträgliche Änderungen am Fahrzeug, sind nicht Bestandteil des Gewinns, sofern nicht ausdrücklich anders angegeben.
3. Teilnahmezeitraum
Das Gewinnspiel beginnt am:
17.11.2026
und endet am:
18.01.2027, 12 Uhr
Berücksichtigt werden ausschließlich Teilnahmen, die innerhalb des angegebenen Teilnahmezeitraums über den vorgesehenen Instagram-Gewinnspielbeitrag erfolgen. Teilnahmen nach Ablauf des Teilnahmezeitraums werden nicht berücksichtigt.
4. Teilnahmeberechtigung
Teilnahmeberechtigt sind natürliche Personen mit Wohnsitz in Deutschland, die das 18. Lebensjahr vollendet haben und eine Kinderfeuerwehr bzw. eine Kindergruppe einer Jugendfeuerwehr nominieren.
Die nominierte Feuerwehr muss ihren Sitz in Deutschland haben.
Mitarbeiter der MiniTec GmbH, von KR Feuer sowie unmittelbar an der Konzeption und Durchführung des Gewinnspiels beteiligte Personen und deren im selben Haushalt lebende Angehörige sind von der Teilnahme ausgeschlossen.
5. Teilnahme
Die Teilnahme erfolgt ausschließlich über den dafür vorgesehenen Instagram-Gewinnspielbeitrag.
Für eine gültige Teilnahme müssen während des Teilnahmezeitraums folgende Voraussetzungen erfüllt sein:
Die Teilnahme ist kostenlos und nicht an den Kauf einer Ware oder Dienstleistung gebunden.
6. Freiwillige Weiterverbreitung
Die freiwillige Weiterverbreitung des Gewinnspielbeitrags, beispielsweise durch das Teilen in einer Instagram-Story, ist ausdrücklich erwünscht.
Sie ist keine Voraussetzung für die Teilnahme und erhöht die Gewinnchance nicht.
Auch das Markieren weiterer Personen ist freiwillig und keine Voraussetzung für eine gültige Teilnahme.
7. Mehrfachteilnahmen
Pro Person ist nur eine Teilnahme zulässig.
Mehrfach abgegebene Kommentare derselben Person führen nicht zu einer Erhöhung der Gewinnchance. Der Veranstalter ist berechtigt, Mehrfachteilnahmen zu entfernen und bei der Gewinnerermittlung nur eine gültige Teilnahme zu berücksichtigen.
8. Ermittlung des Gewinners
Der Gewinner wird nach Ablauf des Teilnahmezeitraums nach dem Zufallsprinzip aus allen gültigen Teilnahmen ermittelt.
Die Zufallsziehung erfolgt unter Verwendung eines geeigneten digitalen Losverfahrens.
Vor der Ziehung wird geprüft, ob die ausgeloste Teilnahme sämtliche Teilnahmebedingungen erfüllt. Ist dies nicht der Fall, wird eine neue gültige Teilnahme ausgelost.
9. Benachrichtigung
Der Gewinner wird nach Abschluss der Ziehung über den Instagram-Account @minitec_feuerwehrtechnik per Direktnachricht kontaktiert.
Der Gewinner muss sich innerhalb von 2 Tagen nach Kontaktaufnahme zurückmelden und die zur Gewinnabwicklung erforderlichen Angaben übermitteln.
Erfolgt innerhalb dieser Frist keine Rückmeldung, verfällt der Gewinn und es wird ein Ersatzgewinner nach demselben Verfahren ermittelt.
10. Prüfung der Teilnahmeberechtigung
Der Veranstalter ist berechtigt, die Teilnahmeberechtigung des ausgelosten Gewinners zu überprüfen.
Hierzu kann insbesondere ein geeigneter Nachweis über die nominierte Feuerwehr bzw. die Vertretungsberechtigung verlangt werden.
Kann die Teilnahmeberechtigung nicht innerhalb einer angemessenen Frist nachgewiesen werden, kann der Veranstalter den Gewinn aberkennen und einen Ersatzgewinner auslosen.
11. Ausschluss von Teilnehmern
Der Veranstalter behält sich vor, Teilnehmer von der Teilnahme auszuschließen, wenn diese:
12. Verantwortlichkeit für Inhalte
Mit der Abgabe eines Kommentars bestätigt der Teilnehmer, dass der von ihm veröffentlichte Inhalt keine Rechte Dritter verletzt und insbesondere keine rechtswidrigen, beleidigenden oder diskriminierenden Inhalte enthält.
Der Veranstalter ist berechtigt, entsprechende Kommentare zu löschen und den jeweiligen Teilnehmer vom Gewinnspiel auszuschließen.
13. Datenschutz
Für die Teilnahme am Gewinnspiel ist die Verarbeitung personenbezogener Daten erforderlich. Hierzu können insbesondere der Name, der Instagram-Nutzername sowie – je nach Art der Durchführung des Gewinnspiels – die E-Mail-Adresse und die für die Benachrichtigung und Gewinnübermittlung erforderlichen Kontaktdaten gehören. Der Teilnehmer ist verpflichtet, die für die Durchführung des Gewinnspiels erforderlichen Angaben wahrheitsgemäß und richtig zu machen.
Verantwortlicher für die Verarbeitung der personenbezogenen Daten ist MiniTec.
Die personenbezogenen Daten werden zur Durchführung und Abwicklung des Gewinnspiels, insbesondere zur Prüfung der Teilnahmeberechtigung, zur Ermittlung und Benachrichtigung der Gewinner sowie zur Übermittlung der Gewinne verarbeitet. Rechtsgrundlage hierfür ist Art. 6 Abs. 1 lit. b DSGVO, soweit die Verarbeitung zur Durchführung des Gewinnspielvertrags erforderlich ist.
Soweit personenbezogene Daten aufgrund gesetzlicher Verpflichtungen verarbeitet oder aufbewahrt werden müssen, erfolgt dies auf Grundlage von Art. 6 Abs. 1 lit. c DSGVO. Soweit eine Verarbeitung zur Wahrung berechtigter Interessen des Veranstalters erforderlich ist, insbesondere zur Verhinderung von Missbrauch oder zur Geltendmachung, Ausübung oder Verteidigung von Rechtsansprüchen, erfolgt sie auf Grundlage von Art. 6 Abs. 1 lit. f DSGVO, sofern nicht die Interessen oder Grundrechte und Grundfreiheiten der betroffenen Person überwiegen.
Die personenbezogenen Daten des Teilnehmers werden grundsätzlich nur so lange gespeichert, wie dies für die Durchführung und Abwicklung des Gewinnspiels erforderlich ist. Nach Abschluss des Gewinnspiels werden die Daten gelöscht, sofern keine gesetzlichen Aufbewahrungspflichten oder sonstigen rechtlichen Gründe einer Löschung entgegenstehen. Für die Erfüllung gesetzlicher Aufbewahrungspflichten oder die Geltendmachung, Ausübung oder Verteidigung von Rechtsansprüchen erforderliche Daten werden nur im jeweils notwendigen Umfang und für die maßgebliche Dauer aufbewahrt.
Eine Übermittlung personenbezogener Daten an Dritte erfolgt nur, soweit dies für die Durchführung und Abwicklung des Gewinnspiels erforderlich ist, eine gesetzliche Verpflichtung besteht oder eine sonstige datenschutzrechtliche Rechtsgrundlage die Übermittlung erlaubt. Dies kann insbesondere die Übermittlung erforderlicher Kontaktdaten an einen Versand- oder sonstigen Dienstleister zur Abwicklung der Gewinnübermittlung umfassen.
Soweit der Teilnehmer gesondert in die Verarbeitung seiner personenbezogenen Daten zu weiteren Zwecken, insbesondere zu Werbezwecken oder zum Erhalt eines Newsletters, einwilligt, erfolgt diese Verarbeitung auf Grundlage von Art. 6 Abs. 1 lit. a DSGVO. Eine solche Einwilligung ist freiwillig und kann jederzeit mit Wirkung für die Zukunft widerrufen werden. Die Rechtmäßigkeit der bis zum Widerruf erfolgten Verarbeitung bleibt hiervon unberührt. Die Teilnahme am Gewinnspiel ist nicht von einer solchen Einwilligung abhängig, sofern die betreffende Verarbeitung nicht ausnahmsweise für die Durchführung des Gewinnspiels erforderlich ist.
Dem Teilnehmer stehen die gesetzlichen Betroffenenrechte nach Maßgabe der DSGVO zu. Hierzu gehören insbesondere das Recht auf Auskunft, Berichtigung, Löschung und Einschränkung der Verarbeitung sowie – soweit die gesetzlichen Voraussetzungen vorliegen – das Recht auf Widerspruch gegen die Verarbeitung. Ferner besteht das Recht, erteilte Einwilligungen jederzeit mit Wirkung für die Zukunft zu widerrufen und sich bei einer zuständigen Datenschutzaufsichtsbehörde zu beschweren.
Weitere Informationen zur Verarbeitung personenbezogener Daten, insbesondere zu den Kontaktdaten des Verantwortlichen und gegebenenfalls des Datenschutzbeauftragten, zu den Empfängern, zu einer möglichen Übermittlung in Drittländer sowie zu den Betroffenenrechten, finden sich in der Datenschutzerklärung unter https://www.minitec.de/datenschutz.
14. Veröffentlichung des Gewinners
Der Gewinner wird nach Abschluss des Gewinnspiels über den vom Veranstalter vorgesehenen Kommunikationsweg benachrichtigt.
Sofern das Gewinnspiel unmittelbar an Nutzerbeiträge innerhalb des betreffenden Instagram-Gewinnspielposts anknüpft, kann der Instagram-Nutzername des Gewinners im Rahmen dieses Gewinnspielposts bekannt gegeben werden.
Eine darüberhinausgehende Veröffentlichung des Instagram-Nutzernamens, insbesondere in gesonderten Beiträgen, Stories oder auf anderen Social-Media-Kanälen des Veranstalters, erfolgt nur nach vorheriger gesonderter Einwilligung des Gewinners. Die Einwilligung ist freiwillig und kann jederzeit mit Wirkung für die Zukunft widerrufen werden. Sie ist keine Voraussetzung für die Teilnahme am Gewinnspiel oder die Übermittlung des Gewinns.
Eine weitergehende Veröffentlichung personenbezogener Daten erfolgt nur auf Grundlage einer hierfür bestehenden datenschutzrechtlichen Rechtsgrundlage.
15. Haftung
Der Veranstalter haftet nach den gesetzlichen Vorschriften für Schäden, die auf einer vorsätzlichen oder grob fahrlässigen Pflichtverletzung beruhen.
Für technische Störungen, Ausfälle oder Einschränkungen von Instagram, die außerhalb des Einflussbereichs des Veranstalters liegen, übernimmt der Veranstalter keine Verantwortung.
16. Vorzeitige Beendigung
Der Veranstalter behält sich vor, das Gewinnspiel aus wichtigem Grund jederzeit ohne vorherige Ankündigung zu ändern, auszusetzen oder zu beenden, sofern eine ordnungsgemäße Durchführung aufgrund technischer, rechtlicher oder sonstiger Umstände nicht mehr gewährleistet werden kann.
17. Instagram-Hinweis
Das Gewinnspiel steht in keiner Verbindung zu Instagram und wird weder von Instagram gesponsert, unterstützt noch organisiert. Instagram ist nicht Ansprechpartner für das Gewinnspiel. Mit der Teilnahme stellt jeder Teilnehmer Instagram von sämtlichen Ansprüchen im Zusammenhang mit dem Gewinnspiel frei, soweit dies nach den geltenden Instagram-Promotionsrichtlinien erforderlich ist.
18. Rechtsweg
Der Rechtsweg ist hinsichtlich der Gewinnerermittlung und der Bewertung der Teilnahmevoraussetzungen ausgeschlossen, soweit gesetzlich zulässig. Zwingende gesetzliche Ansprüche bleiben unberührt.
19. Anwendbares Recht
Es gilt das Recht der Bundesrepublik Deutschland.