30 Treffer gefunden
  • 1
  • 2
  • 3
  • »
27. Oktober 2023

Reinraum-Arbeitsplatz für Forschung an ultrakalten Atomen

Baukasten für Forschungsprojekte

Reinräume werden an Hochschulen und Forschungsinstituten häufig benötigt, um bestimmte Untersuchungen und Projekte fehlerfrei durchführen zu können. Sie gewährleisten eine sehr geringe Konzentration l

28. Oktober 2020

Vielseitiger Arbeitstisch (nicht nur) für Modellbau-Fans

Modellbau-Arbeitstisch

gleichzeitig arbeiten, fehlt häufig der Platz. Viele Modellbauer wünschen sich deshalb

01. Mai 2022

Umstellung auf Fließfertigung für mehr Produktivität

Effiziente Montagelinie mit optimiertem Materialfluss

gerne an! Jetzt kontaktieren Vom Einzelarbeitsplatz zur verketteten Montage Die Montage [...] einfach deutlich effektiver als die Einzelplatzfertigung. Unsere Ziele waren eine höhere [...] Entsprechend galt es, eine verkettete Arbeitsplatz-Anlage zu konzipieren und umzusetzen.

10. November 2023

Bei ProMinent läuft´s rund

Prozessverbesserung durch Automatisierung

automatisiert. Rundtakttisch als platzsparende Lösung In einem Lastenheft hatte ProMinent [...] welcher auf einer quadratischen Grundfläche Platz fand. Die einzelnen Stationen und deren [...] eingelegt oder die Membran richtig platziert ist. Bei der technischen Umsetzung inklusive

16. Juni 2023

Im 4/4-Takt zu mehr Produktivität

Versechsfachung des Produktvolumens

fünfstelligen Menge an Schneidemaschinen platzierte, zu liefern bis Sommer 2023. Dabei [...] Dies implizierte neben einem enormen Platzbedarf weitere Nachteile. So kam es häufig [...] Gehäuse via Röllchenleiste an seinen Montageplatz und hebt er es inklusive Werkstückträger

16. Dezember 2024

Behindertengerechte Arbeitsplätze

Ergonomische Arbeitsplätze von MiniTec

an. Dieser deckt das komplette Arbeitsplatzspektrum ab, bis hin zu digitalen Assistenz

12. Juli 2023

Ergonomische Verpressstation für Pirminiuswerkstatt Pirmasens

MiniTec-Konstruktion sorgt für Teilhabe am Arbeitsleben

Es muss nicht immer ein komplexer Arbeitsplatz sein. Ergonomische Lösungen können

05. Dezember 2022

Alles in einem:

Bearbeitung, Prüfung und Serialisierung

transportiert die Bauteile zu vordefinierten Plätzen, um sie dort vereinzelt einem Roboter [...] analoges Gerät, das über dem Bauteil platziert ist und an drei Stellen einen Messwert [...] es einen NIO-Rollengang, also einen Ablageplatz innerhalb der Anlage. Der Rollengang

25. Januar 2024

Kabine für optimalen Schallschutz

Lärmschutzkabine aus Profil

Für einen angenehmen Industrie Arbeitsplatz trägt aktiver Lärmschutz maßgeblich bei

30. August 2022

Wallboxen von Heidelberg:

Verbesserung der Ergonomie bei der Platinen Bestückung

Unternehmen großen Wert auf Ergonomie am Arbeitsplatz. Dazu Kullmann: „Ergonomie ist ein [...] vorstellt, dass man 240 mal 9 kg anhebt und platziert, dann ist das auf Dauer schon eine [...] ergonomische Hebeeinrichtungen am Arbeitsplatz umgesetzt haben. Es stand noch ein