Communiqués de presse 03/2012
Les postes de travail individuels conçus par MiniTec répondent aux exigences ergonomiques et permettent d'accroître la capacité du personnel
La conception de postes de travail dans l'industrie suivait dans le passé presque exclusivement les règles de flux de production optimisé et de qualité et de coût du travail. Avec la prise de conscience que la conception ergonomique a également un impact significatif sur le bien-être et la performance de l'employé, les attitudes ont changé. Par de longues vies de travail et le désir de conserver des employés expérimentés plus âgés dans l'entreprise, le thème de "la conception poste de travail ergonomique" est de plus en plus important. MiniTec remplit les deux exigences d'un système de travail flexible qui prend en compte non seulement les aspects ergonomiques, mais aussi les spécificités de la gestion de l'installation. Dans des périodes de faible production en série, la flexibilité est nécessaire dans la production.
Sarreguemines, Mars 2012 - L'ergonomie est devenu un facteur essentiel de la gestion moderne des affaires. Elle affecte non seulement la production mais aussi tous les domaines de l'entreprise de l'administration, la réception, la production et l'expédition. En raison de l'évolution démographique avec la nécessité d'une vie active plus longue, la conception optimale des conditions de travail gagne en importance. Pour parler plus d'ergonomie à côté de la santé préventive et pour éviter tout risque permanent de santé, il y a aussi des enjeux économiques considérables. Les exigences des clients sont de plus en plus individuelles.Avec toujours moins de production en série on assiste à une croissance des défits pour la flexibilité des systèmes. Il faut également répondre aux exigences élevées en matière d'efficacité et de qualité sont respectées.
Pour des meilleurs résultats, les conditions de travail et d'équipement doivent être adaptées précisément à la tâche. Cet optimum ne peut être atteint que par une conception individuelle, des postes de travail standard sont toujours des compromis possible.
Le fabricant francais MiniTec, un fournisseur d'un système de profilés et spécialisé dans les solutions complètes et la technologie d'assemblage, suit ici un autre chemin: en collaboration avec le personnel du client, l’équipe d'ingénieurs expérimentés MiniTec développe des solutions optimales sur site. Les clients bénéficient de l'expertise de conseil et de cross-expérience dans l'industrie. Les employés du client sont très vite impliqués dans le processus et sont formés. Ensuite, les tâches sont réparties en étapes individuelles et réalisées en ateliers pour les solutions optimales. A l’aide de son propre logiciel de conception iCAD et CADmenu les résultats sont transférés dans la construction sur la base du système de profilés MiniTec. Ce système de CAO indépendant de logiciels comprend un catalogue électronique avec un outil de calcul automatique et générateur de liste de pièces. Pour les applications courantes sont également inclus des modules programmés pour la construction automatique.
Travailler dans la meilleure position
Les résultats de cette approche sont impressionnants, à la fois aux besoins économiques des entreprises et à la santé et la motivation des employés, comme le montre l’exemple suivant :
pour l'installation d'une unité hydraulique à un client, grâce à l'optimisation de toutes les poignées et le fait d'éviter les manipulations inutiles, le temps d'assemblage a été réduit de plus de 4 heures à 30 minutes avec le même personnel. Dans ce cas, la charge de l’employé a été significativement réduite par la conception optimale du poste de travail. Les postes de travail MiniTec, aménagés individuellement, réglables en hauteur sont combinables avec les systèmes de convoyage et de composants pour la fourniture de matériaux, outils et informations de livraison.
Les clients de MiniTec bénéficient de l'expérience et des nombreuses applications du système des postes de travail dans tous les secteurs industriels. La vaste gamme comprend des postes de travail réglables en hauteur pour une position debout ou assis, personnalisable pour des pièces ergonomiques et de l'outillage et le positionnement de l’éclairage. Des dispositifs électriques ou hydrauliques pour la fourniture de pièces évitent une charge importante chez les employés.
Un système pour de nombreuses solutions
Les produits de la technologie linéaire, de convoyage et les techniques d'assemblage sont utilisées dans de nombreuses applications. Grâce à la gamme complète de produits MiniTec, des solutions existent pour tous ces domaines et sont facilement compatibles. Toutes les solutions de montage sont modulaires, de sorte qu'elles s'adaptent facilement aux nouvelles exigences et ou les opérations de production peuvent être automatisées plus tard.
Les composants pour la conception du travail sont fondés sur le système modulaire de profilés MiniTec. Un des principaux avantages de ce système est la fixation brevetée qui permet de connecter des éléments sans aucun traitement avec garanties pour toutes les connexions électriques (ESD) . Les lignes pneumatiques intégrées dans les profilés et les guides de câbles facilitent le travail. Avec le nouveau plug-in système, l'installation électrique est faisable par des personnes non formées à cet effet. Une large gamme d'accessoires, strictement adaptée au système de profil, complète l’emploi des systèmes du lieu de travail à une unité économique et ergonomique.
MiniTec S.N.C.
2, rue Charles Desgranges
F-57214 Sarreguemines
Tel. +33 3 8727 6870
Fax +33 3 8727 6877