Pressemitteilung - Archiv 2008

MiniTec übernimmt spanische Profi-Team

Zukauf erhöht Marktpräsenz und ergänzt perfekt das MiniTec-Portfolio

Der deutsche Maschinenbauer und Hersteller von Profil- und Linearsystemen, MiniTec Maschinenbau GmbH & Co.KG, übernahm zum 1. März 2008 das spanische Unternehmen Profi-Team S.A. mit Hauptsitz in Madrid. Das Unternehmen firmiert zukünftig unter MiniTec España S.L. Alcalá de Henares, Madrid. Die Marke Profi-Team für die Produkte bleibt erhalten. Das Portfolio im Bereich Fördertechnik ergänzt perfekt die MiniTec-Produktpalette. Die langjährigen Vertriebskontakte von Profi-Team in Europa und Süd-Amerika sollen den Absatz von MiniTec auf diesen Märkten beflügeln.

Waldmohr/Madrid, März 2008 – Die internationale Expansion spielt für den pfälzischen Hersteller MiniTec, neben dem wichtigen deutschen Markt, eine große Rolle. Bereits in den vergangenen Jahren trugen die Expansionspläne deutliche Früchte. Deshalb wurden neben dem Ausbau des weltweiten Vertriebsnetzes mit Partnerunternehmen in 25 Ländern auch Produktionsstandorte in Frankreich, USA, Großbritannien, Slowakei und Slowenien eröffnet. Nun stehen mit der Akquise der Profi-Team S.A. auch die internationalen Märkte in Europa und Süd-Amerika im Fokus. Traditionell hat der spanische Hersteller gute Kontakte in diese Regionen und konnte in der Vergangenheit beachtliche Umsätze erzielen. „Diese Übernahme ermöglicht uns den Eintritt in neue Märkte und den Ausbau unseres Geschäfts auf bestehenden Absatzmärkten, vor allem in Süd-Amerika, ohne dass wir neue Strukturen schaffen mussten“, erklärt MiniTec Geschäftsführer und Firmengründer Bernhard L. Bauer.

Das 1993 gegründete Unternehmen mit Hauptsitz in Madrid beschäftigte bislang 65 Mitarbeiter an zwei Standorten in Spanien. Vor allem die Automobilindustrie, der Maschinenbau, Hersteller von Elektro- und Haushaltsgeräten sowie die Pharmazie- und Lebensmittelindustrie zählen zu den Kunden der Profi-Team S.A..

Eine ideale Ergänzung

MiniTec fertigt Linear-Antriebselemente sowie Transferanlagen und Montage-Systeme. Die Basis für Komplettlösungen in der Montage- und Fördertechnik sowie Fabrikautomation bildet ein eigenes Profilsystem in Baukastenform mit standardisierten und ergänzenden Modulen und montagefreundlicher Verbindungstechnik.

Die Produktpalette des ehemaligen Wettbewerbers ergänzt das MiniTec-Portfolio und ermöglicht Synergien auf vielen Ebenen. Ein Beispiel für die Ergänzung der beiden Produktlinien bietet der Bereich Fördertechnik: MiniTec ist hier ein gefragter Anbieter von Förderstrecken für Gewichte bis 100 Kilogramm, Profi-Team hat sich auf Förderstrecken mit Gewichten über 100 Kilogramm spezialisiert.

Aber auch die Produktreihen RMS und FMS, für die von Profi-Team wegweisende Lösungen erarbeitet wurden, sind ein gutes Beispiel. RMS ist ein Paletten-Transfersystem auf der Basis von Friktions-Rollen und für sehr hohe Belastungen ausgelegt. Auf diesen Anlagen werden unter anderem Getriebe, Autositze oder Motoren montiert. FMS ist ein flexibles Montagesystem mit Werkstückträgern, die auf Staurollenketten, speziellen Gurten oder Ketten transportiert werden. Standardisierte Module zum exakten Positionieren, Ausheben oder Drehen ermöglichen die sehr schnelle Realisierung kompletter Montagelinien. Zahlreiche Installationen bei renommierten Automobilzulieferern stellen seit Jahren die Zuverlässigkeit und Wirtschaftlichkeit dieses Systems unter Beweis.

Die patentierte Umlenktechnik reduziert dabei den Steuerungsaufwand für die gesamte Anlage auf ein Minimum. Damit entsprechen die Produkte von MiniTec España schon jetzt dem Anspruch „The Art of Simplicity“.

Login

 
User:
Passwort:
Login

MiniTec Newsletter

Messe


Automatica 2012 München